主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460、 MSP-EXP430F5529LP、 PGA460
您好!
我正在尝试在 MCU 板(Infineon XC2267M)与 BOOSTXL-PGA460 (PGA460-Q1具有传感器的超声波传感器信号调节 EVM)之间构建 UART 通信。
=================== 原始 EVM 的良好样片 =================================================
PGA460-Q1 EVM GUI 能够连接 到 MSP-EXP430F5529LP + BOOSTXL-PGA460主板+ BOOSTXL-PGA460 子卡、并且传感器回波数据转储命令成功运行。
这是 UART 通信期间的观察结果和示波器屏幕
J1引脚4 (uATX)测得 的电压为3.83V
J1引脚1 (3V3)测量值为3.9V
J1引脚21 (5V)测得的电压为5.37V
UART 波特率192kbps
=================== XC2267M 电路板的故障样本=========================================================
按照 slau659b EVM 指南 的说明、BOOSTXL-PGA460主板进行了如下修改。
A)电源模式选择器跳线块(J7) 、引脚3-4短接
b) 12V 施加到 BOOSTXL-PGA460的 J6 引脚 PWR 上
c) 3.3V 应用于 BOOSTXL-PGA460的 J1引脚1 (3V3)
d) J1引脚22 (GND)连接到 XC2267M MCU 板
e) XC2267M MCU P1.2 (U2C1 RXD) FLY 接线至 BOOSTXL-PGA460 J1引脚3 (UARX)
f) XC2267M MCU P1.1 (U2C1 TXD) FLY 接线至 BOOSTXL-PGA460 J1引脚4 (uATX)
g) XC2267M MCU UART 波特率设置为57.6kbps
h)从 EVM 正常样本复制的 XC2267M MCU UART Tx 0x55 0x09 0x4C 0xAA (寄存器读取)
这里是观察结果和示波器屏幕、
J1引脚1 (3V3)测量值为3.6V
J1引脚4 (uATX)测得 的电压为5.38V、为什么良好的样片显示的是3.3V 电平?
J1引脚3 (UARX)测得 的电压为5.31V、但根本不是 PGA460响应、 为什么良好的样片显示的是0v 电平?
在恢复修改后、EVM 仍能正常工作、有人能否检查我在自己的配置中遗漏的内容?
非常感谢
| P1.2 | U2C1 RXD |