This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:无法通过另一个 MCU 的 BOOSTXL-PGA460连接 UART,如何从外部电源为 BOOSTXL-PGA460供电?

Guru**** 2547580 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460-Q1, MSP-EXP430F5529LP, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/814886/pga460-q1-fail-to-uart-with-boostxl-pga460-from-another-mcu-how-to-power-boostxl-pga460-from-external-power-supplier

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460MSP-EXP430F5529LPPGA460

您好!  

我正在尝试在 MCU 板(Infineon XC2267M)与 BOOSTXL-PGA460 (PGA460-Q1具有传感器的超声波传感器信号调节 EVM)之间构建 UART 通信。

=================== 原始 EVM 的良好样片 =================================================

 PGA460-Q1 EVM GUI 能够连接 到 MSP-EXP430F5529LP + BOOSTXL-PGA460主板+ BOOSTXL-PGA460 子卡、并且传感器回波数据转储命令成功运行。  

这是 UART 通信期间的观察结果和示波器屏幕

J1引脚4 (uATX)测得 的电压为3.83V

J1引脚1 (3V3)测量值为3.9V

J1引脚21 (5V)测得的电压为5.37V

UART 波特率192kbps

===================  XC2267M 电路板的故障样本=========================================================

按照 slau659b EVM 指南 的说明、BOOSTXL-PGA460主板进行了如下修改。

A)电源模式选择器跳线块(J7) 、引脚3-4短接

b) 12V 施加到 BOOSTXL-PGA460的 J6 引脚 PWR 上

c) 3.3V 应用于 BOOSTXL-PGA460的 J1引脚1 (3V3)

d) J1引脚22 (GND)连接到 XC2267M MCU 板

e) XC2267M MCU P1.2 (U2C1 RXD) FLY 接线至 BOOSTXL-PGA460 J1引脚3 (UARX)

f) XC2267M MCU P1.1 (U2C1 TXD) FLY 接线至 BOOSTXL-PGA460 J1引脚4 (uATX)

g) XC2267M MCU UART 波特率设置为57.6kbps

h)从 EVM 正常样本复制的 XC2267M MCU UART Tx 0x55 0x09 0x4C 0xAA (寄存器读取)

这里是观察结果和示波器屏幕、  

J1引脚1 (3V3)测量值为3.6V

J1引脚4 (uATX)测得 的电压为5.38V、为什么良好的样片显示的是3.3V 电平?

J1引脚3 (UARX)测得 的电压为5.31V、但根本不是 PGA460响应、 为什么良好的样片显示的是0v 电平?

在恢复修改后、EVM 仍能正常工作、有人能否检查我在自己的配置中遗漏的内容?

非常感谢

P1.2 U2C1 RXD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请检查以下各项:

    •  XC2267M 是否使用3.3V 或5.0V 逻辑电平 UART? 如果为5.0V、则必须安装从 PGA460 TEST 引脚到3.3V 的100kOhm 上拉电阻器(R13)。 当 TEST 引脚悬空时、PGA460默认为3.3V 逻辑电平运行。
    • 确保您的 XC2267M UART 配置为 8位、无奇偶校验和2个停止位。 2个停止位很重要、因为大多数 UART 端口默认为1个停止位。
    •  XC2267M 的 TXD 引脚必须连接到 PGA460的 RXD 引脚。  XC2267M 的 RXD 引脚必须连接到 PGA460的 TXD 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    非常感谢您的帮助。

    XC2267M 使用5.0V 逻辑电平 UART、  

    这里是我安装 R13后的屏幕、这次我没有施加 J1 3V3和5V 任何电压。 PGA460仍然没有 Rx

    通道#3为 J1引脚1 (3V3)测量值0V

    通道#2是 J1引脚4 MCU UART TX

    通道#1为 J1引脚3 MCU UART RX

     我还可以在 BOOSTXL-PGA460上检查什么信号

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢你的帮助  

    这个问题已经解决、除了已安装 R13之外、我还意识到仍需要3.3V 电压才能应用到 BOOSTXL-PGA460 J1 引脚1 (3V3LP) 以启用 U4。

    Aaron