This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:通过 IWR6843 UART 检索人数统计数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/813808/iwr6843isk-people-counting-data-retrieve-through-iwr6843-uart

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好、毫米波倒角、

在 IWR6843板上运行 lab0015_pplcount_68xx lab 时,是否有一种简单的方法来检索显示时间戳以及相应检测到的人数的文件(如时间000000:检测到3人,时间000038:检测到1人…)。 ?

我知道,您实际上可以使用通过 UART 发送的数据,这些数据通常由“人员计数”可视化工具 GUI 使用,以便获取此类数据-“人员计数用户指南”文档中“数据格式”描述的数据输出格式 章节。

问题1:是否有更简单的方法来检索前面提到的数据?

问题2:如果没有,您能否详细说明通过 Tera Term 等超级终端检索文件数据的过程? (数据速率,文件记录…)

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    请按可视化工具上的"退出"按钮、将输出数据保存到名为 fHistRT.mat 的文件中

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我知道 fHistRT.mat 是一个 MATLAB 文件、您需要 MATLAB 许可证/FW 才能读取此类格式。  

    如何在不同的文件格式中获得相同级别的信息(这就是我考虑 UART 数据检索的原因)? 有没有.mat 可以用来刺激、.txt、... 例如、格式转换器?

    谢谢!

    BR、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillame、

    目前、我不知道会覆盖任何软件。

    此致、

    Justin