主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好、毫米波倒角、
在 IWR6843板上运行 lab0015_pplcount_68xx lab 时,是否有一种简单的方法来检索显示时间戳以及相应检测到的人数的文件(如时间000000:检测到3人,时间000038:检测到1人…)。 ?
我知道,您实际上可以使用通过 UART 发送的数据,这些数据通常由“人员计数”可视化工具 GUI 使用,以便获取此类数据-“人员计数用户指南”文档中“数据格式”描述的数据输出格式 章节。
问题1:是否有更简单的方法来检索前面提到的数据?
问题2:如果没有,您能否详细说明通过 Tera Term 等超级终端检索文件数据的过程? (数据速率,文件记录…)
谢谢!
此致、
纪尧姆