This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好、
我正在尝试使用 AWR1843和 DCA1000进行测量。 我之前使用的是 IWR1443。 使用 AWR1843、我已下载 mmWaveStudio 2.0.0.2。 我可以重置电路板、连接 RS232、并将 BSS 固件下载到器件。 (我已经刷写了它)。 但是、在尝试安装 MSS 固件后、对话框会显示100%的下载已完成。 但我无法按下 CONNECT SPI、输出卡在"Downloading MSS RPRC Binary (下载 MSS RPRC 二进制文件)"上。 我不知道这是否与固件版本有关。 但我使用的是 mmWaveStudio 2.0.0.2文件夹中的相同固件。
输出如下所示。 我不知道该怎么做、因此我确实被困在这里。
gm:构造函数
GM:2019年6月17日星期一16:40:23
RSTD.Transmit ("/设置")
[16:40:23]
[16:40:23]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[16:40:23] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[16:40:23] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[16:40:23]脚本编辑器被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[16:40:23] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:40:23] RSTD.BUILD ()
[16:40:23] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.AL_BUILD ()
[16:40:23] RSTD.AL_LoadXml ()
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.Al_Init ()
[16:40:23] RSTD.Clients_build()
[16:40:23] gm:初始化
[16:40:23] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[16:40:23] gm:1个访客(s)初始化
[16:40:23] gm:1个模块初始化
[16:40:23] gm:2选项卡(s)初始化
[16:40:23] RSTD.Client_LoadXml()
[16:40:23][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[16:40:27][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[16:40:29][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:40:30]测试=错误
[16:40:30]
[16:40:30]***脚本成功完成。***
[16:40:39][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:40:39][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:40][RadarAPI]:打开板控制端口()
[16:40:40][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:41][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:48][RadarAPI]:ar1.Connect (15、115200、1000)
[16:40:49][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[16:40:50][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[16:40:50][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:50][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
[16:40:50][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[16:40:50][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[16:40:50][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:50]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[16:40:51][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[16:40:51][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:51][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[16:40:51][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:51]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[16:40:51][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:41:31][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_00_01\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr18xx_radarss_rprc.bin")
[16:41:31][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[16:41:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[16:41:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[16:41:39][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[16:41:39][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
[16:41:55][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_00_01\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masterss_rprc.bin")
[16:41:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
之后、根本不会发生任何情况。 如果有人能帮我解决问题、我将不胜感激。
此致、
Bhaskar Raj Upadhyay