This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:下载 MSS 固件时卡住

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/811900/awr1843boost-stuck-on-downloading-mss-firmware

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1843

嗨、大家好、

我正在尝试使用 AWR1843和 DCA1000进行测量。 我之前使用的是 IWR1443。 使用 AWR1843、我已下载 mmWaveStudio 2.0.0.2。 我可以重置电路板、连接 RS232、并将 BSS 固件下载到器件。 (我已经刷写了它)。 但是、在尝试安装 MSS 固件后、对话框会显示100%的下载已完成。 但我无法按下 CONNECT SPI、输出卡在"Downloading MSS RPRC Binary (下载 MSS RPRC 二进制文件)"上。 我不知道这是否与固件版本有关。 但我使用的是 mmWaveStudio 2.0.0.2文件夹中的相同固件。

输出如下所示。 我不知道该怎么做、因此我确实被困在这里。

gm:构造函数
GM:2019年6月17日星期一16:40:23
RSTD.Transmit ("/设置")
[16:40:23]
[16:40:23]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[16:40:23] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[16:40:23] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[16:40:23]脚本编辑器被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[16:40:23] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[16:40:23] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:40:23] RSTD.BUILD ()
[16:40:23] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.AL_BUILD ()
[16:40:23] RSTD.AL_LoadXml ()
[16:40:23] RSTD.Transmit ("/")
[16:40:23] RSTD.Al_Init ()
[16:40:23] RSTD.Clients_build()
[16:40:23] gm:初始化
[16:40:23] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[16:40:23] gm:1个访客(s)初始化
[16:40:23] gm:1个模块初始化
[16:40:23] gm:2选项卡(s)初始化
[16:40:23] RSTD.Client_LoadXml()
[16:40:23][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[16:40:27][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[16:40:29][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:40:30]测试=错误
[16:40:30]
[16:40:30]***脚本成功完成。***
[16:40:39][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:40:39][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:40][RadarAPI]:打开板控制端口()
[16:40:40][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:41][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:41][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[16:40:41][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:48][RadarAPI]:ar1.Connect (15、115200、1000)
[16:40:49][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[16:40:50][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[16:40:50][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:50][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
[16:40:50][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[16:40:50][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[16:40:50][RadarAPI]:状态:已通过
[16:40:50]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[16:40:51][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[16:40:51][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:51][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[16:40:51][RadarAPI]:状态:通过
[16:40:51]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[16:40:51][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\bru170000\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[16:41:31][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_00_01\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr18xx_radarss_rprc.bin")
[16:41:31][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[16:41:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[16:41:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[16:41:39][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[16:41:39][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
[16:41:55][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_00_01\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masterss_rprc.bin")
[16:41:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。

之后、根本不会发生任何情况。 如果有人能帮我解决问题、我将不胜感激。  

此致、

Bhaskar Raj Upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 AWR1843已将 CAN/SPI 开关配置为 SPI 模式。 有关更多详细信息、请参阅 EVM UG

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Cesar! 这正是问题所在。