This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的 Nirav
请更详细地描述您遇到的问题、以及为什么需要将任何固件上传到 EVM、该固件应该已经过预编程。 (如果没有、最好知道)
第39页(和)介绍了固件更新: http://www.ti.com/lit/ug/snau214/snau214.pdf
Josh、
感谢您的快速回复、
最初、当我们购买该器件时、它工作正常。
我的同事不小心将固件 HDC10x0上传到了器件。
器件未给出最初给出的结果。
为了纠正这个问题、我联系了你们、并尝试了所有可以使其正确的建议。
我更新了 GUI 版本并在其中找到了 HDC20x0固件。 但上传固件不成功、因为一旦您开始上传、器件将保持断开状态。
如果您需要其他信息、请告诉我。
Nirav
Nirav -
我只是在 EVM 上尝试过这种方法、但没有相同的体验。 我在 HDC20x0EVM 上加载了不正确的固件、然后在拔下并重新插接后看到固件重新出现-然后我更新了 HDC20x0文本文件、成功、然后拔下并重新插接 EVM 以重新连接到 GUI 并使用它。
您是否仔细检查了 COM 端口设置? 应为115200、8N1
Nirav -
我想此时我会确保该器件在另一台 PC 上工作。 如果是、则卸载驱动程序和程序、重新启动 PC 并重新启动-似乎是一个"Windows"问题、如果不在 PC 前面、我不知道还有什么其他问题要问-您现在可以看到设备看起来是 COM 端口、 因此、您应该能够将其指向驱动程序、或者卸载并重新安装它-并使其正常工作-同样、我很抱歉、我没有在 PC 上与您在一起-但这是我要尝试的操作(如上所述)
Josh
它在我全新安装 GUI 软件的另一台 PC 上无法正常工作。
不管怎样、如果您怀疑这是一个"Windows"问题、我会说我必须报废此模块。
另一个模块如何工作正常、而这个模块不工作? 它是否是驱动程序或 COM 端口或 Windows 的问题。
如果您还想让我尝试了解其他任何内容、请告诉我。
Nirav
Nirav -
在这里、当 EVM 不像这样工作时-我会说您从购买的产品中返回进行更换、或者您可以向我发送电子邮件、我可以向您发送我的地址、以便我可以查看-也很高兴这样做。 很抱歉、我还没有看到 EVM 出现此问题。
josh.wyatt@ti.com 是我的电子邮件