主题中讨论的其他器件: TMP461
团队、
我查看了 TMP461-SP 数据表(和 SMD)。 我似乎无法确定最大值/典型值。 转换时零件的电流消耗。
请告诉我此信息吗?
我的一些设计需要进行热分析。
我看到 远程传感器拉电流以及 用于有源转换的静态电流、本地传感器/远程传感器、但无法将其全部整合在一起以实现器件的总电流消耗。
你可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到 有源转换远程传感器的静态电流规格。
静态电流是否是此规格的错误名称? 我正在寻找器件完全运行期间的总电流消耗。
在我的理解中、IQ 被定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流。 “无负载”意味着没有电流从 IC 流出到输出端。
此规格是否为氧合吗?
也就是说、如果我将电路板的典型规格设计为400uA 最大600uA、那么在任何情况下、我都不应该看到高于此值的电流?