This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:转换期间的电流消耗(最大安培数;典型值)

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461-SP, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/809663/tmp461-sp-current-draw-during-conversion-max-typ

器件型号:TMP461-SP
主题中讨论的其他器件: TMP461

团队、

我查看了 TMP461-SP 数据表(和 SMD)。  我似乎无法确定最大值/典型值。 转换时零件的电流消耗。

请告诉我此信息吗?

我的一些设计需要进行热分析。  

我看到 远程传感器拉电流以及 用于有源转换的静态电流、本地传感器/远程传感器、但无法将其全部整合在一起以实现器件的总电流消耗。  

你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于只有一条转换路径、并且不会同时读取传感器、因此最坏的情况是测量外部二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 该路径上进行转换时、TMP461在最坏情况下的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍在询问航天级产品 TMP461-SP、请参阅数据表第5页底部的内容。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到  有源转换远程传感器的静态电流规格。  

    静态电流是否是此规格的错误名称? 我正在寻找器件完全运行期间的总电流消耗。  

    在我的理解中、IQ 被定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流。 “无负载”意味着没有电流从 IC 流出到输出端。  

    此规格是否为氧合吗?  

    也就是说、如果我将电路板的典型规格设计为400uA 最大600uA、那么在任何情况下、我都不应该看到高于此值的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我同意你的意见。 从电源背景来看、我想说 IQ 甚至不适用于此类器件。 但 Iq 的定义已在业内得到扩展、有时 甚至错误地用于某些 电源产品(在我看来)。

    可能是您和我将会定义的最接近 IQ 的东西、它是待机电流。

    由于此器件只有单电源、与总工作电流相比、输出电流可以忽略不计、因此我们实际上只能在转换期间测试和指定器件的总电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢 Kirby! 对命名规则感到困惑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、IQ 问题与业界普遍滥用"LDO"的情况一样、是指任何类型的线性稳压器、即使是压降大于2.4V 的稳压器。  当有人要求 LDO 时、您必须确定他们是否真的需要低压降、或者任何类型的寄存器是否正常工作。