请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 您好!
查看 AWR1843数据表 、表4-3、可以看到一组 UART 信号:
- BSS_UART_TX
- DSS_UART_TX
- MSS_UARTA_RX +_TX
- MSS_UARTB_RX +_TX
- RS232_RX +_TX
MSS*和 DSS*信号对我来说很有意义,因为它们与 TRM 第3.1.2.x 节中指定的单个 DSS SCI 模块和双 MSS SCI 模块相匹配 BSS_大概是 TI 用于开发雷达子系统固件的工具。 这就产生了一组无法解释的信号:
AWR18的 RS232*信号连接到什么外设、它们通常用于什么?
查看 MMW 演示源代码(SDK 2)、可以看到引脚多路复用器设置为在 N4和 N5焊球上提供 UARTA 信号。 RS232_TX/RX 似乎未被使用。 引导加载程序流程文档还提到使用了 MSS UARTA。 神秘的'debug UART'的功能似乎没有在任何地方进行解释。
此致、
Sebastian