This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:RS232_RX/RS232_TX 信号传输到哪个 UART?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/830003/awr1843-which-uart-do-the-rs232_rx-rs232_tx-signal-go-to

器件型号:AWR1843

您好!

查看 AWR1843数据表 、表4-3、可以看到一组 UART 信号:

  1. BSS_UART_TX
  2. DSS_UART_TX
  3. MSS_UARTA_RX +_TX
  4. MSS_UARTB_RX +_TX
  5. RS232_RX +_TX

MSS*和 DSS*信号对我来说很有意义,因为它们与 TRM 第3.1.2.x 节中指定的单个 DSS SCI 模块和双 MSS SCI 模块相匹配  BSS_大概是 TI 用于开发雷达子系统固件的工具。 这就产生了一组无法解释的信号:

AWR18的 RS232*信号连接到什么外设、它们通常用于什么?

查看 MMW 演示源代码(SDK 2)、可以看到引脚多路复用器设置为在 N4和 N5焊球上提供 UARTA 信号。 RS232_TX/RX 似乎未被使用。 引导加载程序流程文档还提到使用了 MSS UARTA。 神秘的'debug UART'的功能似乎没有在任何地方进行解释。  

此致、
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    RS232主要用于 mmWave Studio 的开发模式(SOP-2模式)、不用于应用。

    应用需要将这些线路与 MSS UARTA/B Tx/Rx 线路复用。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您的问题是否已解决?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。