Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, FDC1004
主题中讨论的其他器件:TMUX1108、
尊敬的 TI:
我正在为接近传感器应用进行概念设计、并对 FDC1004的 CIN1 - CIN4输入进行多路复用的可能性有疑问。 我想在系统中使用16到24个不同的电极、这些电极都分布在电网中。 我能否将 FDC1004的每个 CIN1 - CIN4输入连接到 TMUX1108等模拟8:1多路复用器? 我的电极将连接到 TMUX1108的 S1 - S8引脚、而 D 引脚将连接到 FDC1004的 CINx 引脚。 如果我不打算对我的所有电极进行快速采样、这是否是可接受的应用? 在将器件与模拟多路复用器连接时、我是否需要考虑任何问题?
感谢你的帮助!
Phil B