This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:传感器输入上的模拟多路复用器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/832566/fdc1004-analog-mux-on-sensor-inputs

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件:TMUX1108

尊敬的 TI:

我正在为接近传感器应用进行概念设计、并对 FDC1004的 CIN1 - CIN4输入进行多路复用的可能性有疑问。  我想在系统中使用16到24个不同的电极、这些电极都分布在电网中。  我能否将 FDC1004的每个 CIN1 - CIN4输入连接到 TMUX1108等模拟8:1多路复用器?  我的电极将连接到 TMUX1108的 S1 - S8引脚、而 D 引脚将连接到 FDC1004的 CINx 引脚。  如果我不打算对我的所有电极进行快速采样、这是否是可接受的应用?  在将器件与模拟多路复用器连接时、我是否需要考虑任何问题?

感谢你的帮助!

Phil B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    尽管我们过去没有尝试过、但我认为将模拟多路复用器与 FDC1004结合使用是可以接受的。 您需要确保在测量通道时 MUX 不会切换、因此我要使用 FDC_CONF 寄存器(0x0C)。 您可以使用该寄存器禁用重复测量并在各个通道测量完成后进行监测。  

    如果您正在开发接近传感器应用、您可能会发现这两个 TI 参考设计很有用:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00373

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00220

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristin、

    很棒!  非常感谢快速响应。  将查看您发布的两个参考设计。  

    周末愉快!

    Phil Beard