This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:使用升压 ODS 的虚拟阵列查找方位角和仰角。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/832028/awr1642boost-ods-finding-azimuth-and-elevation-using-virtual-array-for-boost-ods

器件型号:AWR1642BOOST-ODS

我们正在尝试找到以下连接的虚拟阵列配置的方位角和仰角。  

现在、我们计划垂直合并虚拟天线阵列的输出以实现仰角、并水平合并以实现方位角、如图所示。

请告诉我获取方位角和仰角值的正确方法。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    请在 TI 的 Resource Explorer 上查看障碍物检测实验室、该实验室是汽车工具箱的一部分。

    您可以在以下位置找到该实验: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAVZ77.beT8w9U2Z65zdsQ__AocYeEd__LATEST&r=VLyFKFf__2.3.1

    此演示使用 AWR1642BOOST-ODS 板并为所有检测到的物体发送 XYZ 坐标数据。

    用户指南的"数据包格式"对此进行了说明。 具体而言、请参阅"检测到的物体 TLV"。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我们已经检查了实验项目、但我们无法理解通道处理。 我们计划将通道组合在一起、如上一个帖子图像中所示、我们将在一个平面中有2个通道、而在之前的通道中有2个通道以 λ/2为间隔。 如果我们在一个平面中没有所有通道、则无法使用 FFT。 那么、您能否解释一下我们如何继续了解方位角和仰角计算。 我们使用 DCA 1000 来收集数据、因此为了观察我们收集的数据、我们需要编写一个单独的代码。

    为此、我们需要知道如何处理数据。 那么、让我知道我可以处理数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    请查看 AWR1642BOOST-ODS 上障碍物检测参考设计指南、以更好地了解通道处理。  

    您可以在此处找到设计指南: http://www.ti.com/lit/ug/tidue83/tidue83.pdf

    具体而言、请参阅第 2.3.1.3节"处理链"。

    此致、
    Kyle