This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:能否通过应用而非具有 DCA1000EVM 的 mmWave Studio 捕获原始 ADC 数据?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/827876/dca1000evm-can-i-capture-the-raw-adc-data-by-my-app-not-mmwave-studio-with-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843

我购买了 DCA1000EVM、以便从 AWR1642 EVM ES1.0实时采集原始 ADC 数据

我成功地尝试了 mmWave Studio 中的捕获演示、然后我想通过使用我的应用而非 mmWave Studio 1.00.00向 DCA1000EVM 发送命令来捕获原始 ADC 数据。

我通过 Wireshark 捕获以太网通信数据、并参阅 DCA1000EVM 用户指南.pdf 中的"第5章 DCA1000EVM 命令和数据格式"。

接下来、我通过我的应用发送这五条命令:

命令1:5aa509000000aaee

命令2:5aa50e000000aaee

命令3:5aa50300060001020102031eaee

命令4:5aa50b000600c005350c0000aaee

命令5:5aa505000000aaee

但当我完成这些步骤时、我失败了。

LVDS_PATH_ERR_LED 在 DCA1000EVM 中打开、请参阅用户指南.pdf:我找到故障排除:


我是否错过了一些步骤、因此我无法通过应用程序向 DCA1000EVM 发送命令来捕获原始 ADC 数据。

或者、是否可以使用 DCA1000EVM 自行捕获原始 ADC 数据、而不是 mmWave Studio 1.00.00?

还是可以使用 DCA1000EVM 实时捕获原始 ADC 数据、即使是通过 mmWave stduio 1.00.00?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅此链接以构建您自己的应用、从而从 DCA1000EVM 采集数据。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/826017/3055751#3055751

    Studio 仅实时捕获 mmWave Studio 中的原始数据。

    下面是一些其他有用的线程-

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/791823

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/759979/2812538#2812538

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我错过了这些帖子。

    我阅读并尝试了第一篇文章、但在运行从 rf_api.h 中的示例 C 代码构建的可执行文件(我是通过 Visual Studio 2019构建的)时失败了。

    我使用 Dependency Walker 来查找依赖项、

    我想知道在 RF_API.DLL 中使用了哪个 GCC 版本 libgcc_S_DW2-1.DLL、

    或使用的 GCC 版本 RF_API.DLL。

    以及从 RF_API.h 运行示例 C 代码的步骤

    BTW、是否有有关 RF_API.dll 的文档?

    此致、

    Froglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jitendra、

    我在中按照您的回答进行了操作  

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/826017/3055751#3055751

    您提供了有关 AWR1843中的 mmwavelink_example 的六个步骤解决方案。

    我在 AWR1642中尝试了它、但在步骤5中无法正常工作、mmWave Studio 无法找到该器件。

    我阅读了有关 Image Creator 的文档、想知道开发 ID 是否与多核 ImageGen.exe 中的 ID 相同、  

    或者如何知道 Dev ID、在您的案例中、是 MultioreImageGen.exe 的第二个参数"37"。

    您能否为我提供一个解决方案、以了解如何在 AWR1642中进行计算。

    谢谢你。

    此致、

    Froglu