请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 主题中讨论的其他器件: IWR6843
您好!
我们尝试将 IWR6843ISK-ODS 板连接到我们的 Linux 平台(Nuvoton N32926)
我们可以 将 N32626 UART 端口直接连接到 IWR6843ISK-ODS UART 端口
我们可以从该 UART 端口传输毫米波配置并获取回波
但是、我们如何从实验中的 iwr6843芯片(另一个 UART 或 SPI)的哪个接口获取传感器输出数据?
谢谢!
观音