This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:使用不带毫米波升压的 iwr6843 UART 端口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/826949/iwr6843isk-ods-using-iwr6843-uart-port-without-mmwave-boost

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843

您好!

我们尝试将 IWR6843ISK-ODS 板连接到我们的 Linux 平台(Nuvoton N32926)

我们可以  将 N32626 UART 端口直接连接到 IWR6843ISK-ODS UART 端口

我们可以从该 UART 端口传输毫米波配置并获取回波

但是、我们如何从实验中的 iwr6843芯片(另一个 UART 或 SPI)的哪个接口获取传感器输出数据?

谢谢!

观音