主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 UNIFLASH、 IWR1443
您好!
我又收到了10个 具有 DCA1000evm 的 IWR1443BOOST 捆绑。 但是、这些模块不适用于 mmWave Studio (MMWAVE_STUDIO_01_00_00_00)。
新电路板为 REV B、而我之前使用的是 REV A。为它们加载的固件是 ES2.0。
mmWave Studio 始终显示错误消息:
[23:49:39][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[23:49:39]状态:失败、错误类型:输入无效
[23:49:39][RadarAPI]:关闭端口时出错
[23:49:40][RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!
如何修复此错误、以便我可以使用之前使用的 mmWave Studio 播放新的 IWR1443BOOST 板?
请注意、我还尝试使用 UniFlash 5.1.0 通过 MMWAVE_SDK_01_01_00_02提供的旧固件来刷写新电路板。
但我遇到了另一个错误:
感谢您的建议!
Weite