This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:新收到的具有 DCA1000evm 的 IWR1443BOOST 不适用于 mmWave Studio

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443BOOST, UNIFLASH, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/826277/iwr1443boost-new-received-iwr1443boost-with-dca1000evm-does-not-work-with-mmwave-studio

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASHIWR1443

您好!

我又收到了10个 具有 DCA1000evm 的 IWR1443BOOST 捆绑。 但是、这些模块不适用于 mmWave Studio (MMWAVE_STUDIO_01_00_00_00)。

新电路板为 REV B、而我之前使用的是 REV A。为它们加载的固件是 ES2.0。

 mmWave Studio 始终显示错误消息:

[23:49:39][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[23:49:39]状态:失败、错误类型:输入无效
[23:49:39][RadarAPI]:关闭端口时出错
[23:49:40][RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!

如何修复此错误、以便我可以使用之前使用的 mmWave Studio 播放新的 IWR1443BOOST 板?

请注意、我还尝试使用 UniFlash 5.1.0 通过 MMWAVE_SDK_01_01_00_02提供的旧固件来刷写新电路板。

但我遇到了另一个错误:

[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM28...
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:已成功连接到 COM 端口。 可能会继续闪烁。
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:正在读取器件版本信息...
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:**指定用于刷写的1个文件。
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 以了解 IWR1443的正确标头。
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 文件的标头表示它不是要刷写到 IWR1443:b55a03d1L 的有效文件
[8/1/2019、1:55:23 PM] [错误] Cortex_R4_0:!!! 正在中止闪存指定文件!!!
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:从 COM 端口 COM28上的器件断开连接...
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
[8/1/2019、1:55:23 PM] [INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

感谢您的建议!

Weite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite、

    SDK 1.1.0.2支持 ES2.0器件。 您拥有的新电路板可能是 ES3.0器件、因此您需要迁移到 ES3.0 xWR1443器件的 SDK 2.1.0.4。

    您还应转到适用于 ES3.0器件的最新版本的 mmWave Studio。

    http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/index_FDS.html

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我只能刷写 MSS 映像(C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\xwr14xx_mmw_demo.bin)。 添加 RadarSS 映像后、会显示一条错误消息。

    仅使用 MSS 映像、我将尝试在 mmWave Studio 中使用 IWR1443BOOST+DCA1000EVM。 我得到的误差如下所示:

    gm:构造函数
    GM:Thu 2019年8月01日17:31:34
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [17:31:34]
    [17:31:34]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [17:31:34] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [17:31:34] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [17:31:34]脚本编辑器被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [17:31:34] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [17:31:34] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [17:31:34] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [17:31:34] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [17:31:34] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [17:31:35] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "、"1")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
    [17:31:35] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"错误")
    [17:31:35] RSTD.Transmit ("/")
    [17:31:35] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Weite\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [17:31:35] RSTD.BUILD ()
    [17:31:35] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Weite\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [17:31:35] RSTD.Transmit ("/")
    [17:31:35] RSTD.AL_BUILD ()
    [17:31:35] RSTD.AL_LoadXml ()
    [17:31:35] RSTD.Transmit ("/")
    [17:31:35] RSTD.Al_Init ()
    [17:31:35] RSTD.Clients_build()
    [17:31:35] gm:初始化
    [17:31:35] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
    [17:31:35] gm:1个客户机初始化
    [17:31:35] gm:1个模块初始化
    [17:31:35] gm:2选项卡(s)初始化
    [17:31:35] RSTD.Client_LoadXml()
    [17:31:35][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [17:31:50][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [17:31:54][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Weite\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [17:31:54]测试=错误
    [17:31:54]
    [17:31:54]***脚本已成功完成。***
    [17:31:58][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [17:31:58][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:31:58][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [17:31:58][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:31:59][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [17:31:59][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:00][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [17:32:00][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:00][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [17:32:00][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:00][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [17:32:00][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:02][RadarAPI]:ar1.Connect (28、921600、1000)
    [17:32:04][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
    [17:32:05][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [17:32:05][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [17:32:07][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [17:32:08][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [17:32:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:08][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
    [17:32:08][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [17:32:08][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
    [17:32:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:08]器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:3
    [17:32:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [17:32:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
    [17:32:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [17:32:09]器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:3
    [17:32:09][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Weite\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [17:32:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
    [17:32:48][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
    [17:33:07][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
    [17:33:45][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_bin")
    [17:33:45][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
    [17:33:47][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [17:33:47][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [17:33:48][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [17:33:48][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
    [17:33:50] BSS FW 下载成功
    [17:33:54][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\Rf_eval_firmware\\master12xx_xwr14xx_master.bin")
    [17:33:54][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [17:33:59] MSS FW 下载成功
    [17:34:20][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [17:34:20]状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:34:21]上电故障
    [17:34:23][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [17:34:23]状态:失败、错误类型:输入无效
    [17:34:24][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [17:34:24][RadarAPI]:BSSFwVersion:(00.00.00.00 (00/00/00))
    [17:34:24][RadarAPI]:警告:BSS 固件版本不匹配!

    我的所有应用都应基于 mmWave Studio。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SDK OOB 演示时、只有一个映像。 BSS 和 MSS 映像已合并为单个映像"xwr14xx_mmw_demo.bin"、因此您不应尝试同时刷写多个映像。 有关运行演示的更多详细说明、请通读 SDK 用户指南。

    您需要在使用 mmWave Studio 之前擦除闪存。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案! 它真的很有帮助!