主题中讨论的其他器件:TIDA-00466、 TIDA-00464、 FDC2114
尊敬的团队:
客户检查了我们 的 TIDA-00466参考设计。 但客户考虑使用玻璃等非导电表面、并想知道是否可以使用 FDC 系列。 这是否仅可用于使用或不使用手指进行检测?
-应用:玻璃上的手指触摸系统
-玻璃厚度:12mm
请告诉我您对此应用的看法、以及是否存在使用非导电表面的设计触控系统。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户检查了我们 的 TIDA-00466参考设计。 但客户考虑使用玻璃等非导电表面、并想知道是否可以使用 FDC 系列。 这是否仅可用于使用或不使用手指进行检测?
-应用:玻璃上的手指触摸系统
-玻璃厚度:12mm
请告诉我您对此应用的看法、以及是否存在使用非导电表面的设计触控系统。
谢谢你。
您好!
是的、这可以通过 FDC 器件实现。 请参阅此参考设计 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00464
此致、
您好 Jones、
感谢您的支持。 根据您的建议、我们推出了 TIDA-00464、客户正在使用此 EVM 进行测试。
关于此设计、有一些问题。 请查看下面的问题、并告诉我您的意见。
按钮 1、2、在 TIDA-00464上、客户希望在传感器尺寸相同的情况下具有更大的感应距离。 除了 改变传感器尺寸(如改变电容值、传感器图形变化、电感变化或改变 FDC2214的寄存器值)之外、还有没有办法增加感应距离?
在用户指南中、我们可以看到下面提到的内容。 但我可以对 GND 系统感到困惑。
"使用该板可可靠地实现的最大感应距离是10 cm (4英寸)(作为浮动系统)和50 cm (19.6英寸)(作为接地系统)"
如果 EVM 由 AA 电池和人体手指供电、则该系统是浮动系统还是接地系统?
一旦该系统是浮动系统、如何配置接地系统? 能否将 EVM 电源连接到墙上插座?
关于屏蔽:在 FDC2114的数据表10.1.2中,“有源驱动屏蔽:屏蔽是 INxA 引脚的缓冲信号。 该信号由增益为1的外部放大器进行缓冲。"
这是否意味着、如果我们在 INxA 前面添加具有单位增益的外部放大器、则外部放大器可以帮助 更大限度地减少干扰? 请告诉我如何设计用于降低干扰的外部放大器。
4. 重置按钮后锁定(软重置):按下重置按钮后,有时会发生系统锁定。 如果发生这种锁定、POR 只能释放这种锁定。 请告诉我您对该问题可能发生的看法。
谢谢你。
您好 Dino、
一些寄存器设置会影响分辨率、但只有电极尺寸决定感应距离。
2.用户指南第2.1节更详细地讨论了浮动和接地系统之间的差异。 如果 EVM 由电池供电、则它是浮动系统。 您可以将其连接到连接到墙上插座的笔记本电脑、从而将其变成接地的系统。
请参阅此 E2E 博文、了解有关主动屏蔽的更多信息: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/802488#pi320995=2
4.您能说明一下系统锁定的含义吗? EVM 的工作原理是什么?
此致、
Kristin、您好!
感谢你的答复。 很抱歉让我感到困惑。
客户正在测试 TIDA-00466 EVM (抗噪电容式接近传感器系统参考设计)、而不是您推荐的 TIDA-00464
1、完成
2.完成
3.我检查了其他 E2E 帖子、但我无法清楚地理解。 是否有带有源屏蔽的参考设计? 如何选择和设计运算放大器作为缓冲器?
这还不是问题、但请再次告知我。
TIDA-00466 EVM (抗噪电容式接近传感器系统参考设计)、
有复位按钮。 按下 RESET 按钮后、EVM 有时不工作。 只有在 POR 完成后、它才会正常工作。
谢谢你