This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:非导电表面触控

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00466, TIDA-00464, FDC2214, FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857244/fdc2214-non-conductive-surface-touch

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:TIDA-00466TIDA-00464FDC2114

尊敬的团队:  

客户检查了我们 的 TIDA-00466参考设计。 但客户考虑使用玻璃等非导电表面、并想知道是否可以使用 FDC 系列。 这是否仅可用于使用或不使用手指进行检测?  

-应用:玻璃上的手指触摸系统  

-玻璃厚度:12mm  

请告诉我您对此应用的看法、以及是否存在使用非导电表面的设计触控系统。   

 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可以通过 FDC 器件实现。 请参阅此参考设计 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00464

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jones、  

    感谢您的支持。 根据您的建议、我们推出了 TIDA-00464、客户正在使用此 EVM 进行测试。  

    关于此设计、有一些问题。 请查看下面的问题、并告诉我您的意见。  

     

    按钮 1、2、在 TIDA-00464上、客户希望在传感器尺寸相同的情况下具有更大的感应距离。 除了 改变传感器尺寸(如改变电容值、传感器图形变化、电感变化或改变 FDC2214的寄存器值)之外、还有没有办法增加感应距离?   

    在用户指南中、我们可以看到下面提到的内容。 但我可以对 GND 系统感到困惑。  

    "使用该板可可靠地实现的最大感应距离是10 cm (4英寸)(作为浮动系统)和50 cm (19.6英寸)(作为接地系统)"

    如果 EVM 由 AA 电池和人体手指供电、则该系统是浮动系统还是接地系统?

    一旦该系统是浮动系统、如何配置接地系统? 能否将 EVM 电源连接到墙上插座?  

    关于屏蔽:在 FDC2114的数据表10.1.2中,“有源驱动屏蔽:屏蔽是 INxA 引脚的缓冲信号。 该信号由增益为1的外部放大器进行缓冲。"

    这是否意味着、如果我们在 INxA 前面添加具有单位增益的外部放大器、则外部放大器可以帮助 更大限度地减少干扰? 请告诉我如何设计用于降低干扰的外部放大器。  

    4. 重置按钮后锁定(软重置):按下重置按钮后,有时会发生系统锁定。 如果发生这种锁定、POR 只能释放这种锁定。 请告诉我您对该问题可能发生的看法。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristin:  

    很抱歉、我要推送您、但此请求是否有更新?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    一些寄存器设置会影响分辨率、但只有电极尺寸决定感应距离。

    2.用户指南第2.1节更详细地讨论了浮动和接地系统之间的差异。 如果 EVM 由电池供电、则它是浮动系统。 您可以将其连接到连接到墙上插座的笔记本电脑、从而将其变成接地的系统。  

    请参阅此 E2E 博文、了解有关主动屏蔽的更多信息: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/802488#pi320995=2

    4.您能说明一下系统锁定的含义吗? EVM 的工作原理是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!  

    感谢你的答复。 很抱歉让我感到困惑。  

    客户正在测试 TIDA-00466 EVM (抗噪电容式接近传感器系统参考设计)、而不是您推荐的 TIDA-00464  

    1、完成

    2.完成

    3.我检查了其他 E2E 帖子、但我无法清楚地理解。 是否有带有源屏蔽的参考设计? 如何选择和设计运算放大器作为缓冲器?  

    这还不是问题、但请再次告知我。  

    TIDA-00466 EVM (抗噪电容式接近传感器系统参考设计)、

      有复位按钮。 按下 RESET 按钮后、EVM 有时不工作。 只有在 POR 完成后、它才会正常工作。

    谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    我们没有使用有源屏蔽的参考设计。 请参阅 e2e Post I shared 的第二页、其中提供了推荐的运算放大器和有源屏蔽原理图。

    4.您能更详细地解释一下 EVM 是如何不工作的? LED 是否未亮起?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!  

    很抱歉打扰您、但请再看一个关于主动屏蔽的问题。 我按照您的建议修改了您的模块、如下所示。  

    以下模块是否正确应用了您的建议?  

    1.它应该与传感器并联=>对吗?

    2.只能连接到放大器的输出=>对吗?

    3.它应与传感器板大小相同   

    4.它应非常靠近传感器板。

      =>为了获得更好的性能、您认为最好在哪里找到? 同一层还是其他层?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    1-3正确。 但是、您绘制的屏蔽电极位置不会有效地屏蔽传感器电极。 屏蔽层和传感器需要位于相同(x、y)的位置、但位于电路板的不同层上。 本 应用手册中的图3 显示了如何定位传感器和屏蔽电极。

    此致、