主题中讨论的其他器件: LM94、 LM96000、 LM93
您好!
我们使用 LM96163CISD/NOPB IC 通过 PWM 的输出信号控制风扇速度。 我们将使用 I2C 命令设置 PWM 频率、并使用示波器测量 PWM 输出引脚(#5)处的 PWM 信号。 我们观察 PWM 输出端占空比的波动、例如、对于50%的设置占空比、我们在 CRO 上测得的占空比变化为46%- 49%。
我们已检查硬件连接、与 EVM 相比没有任何变化。 是否有任何 SW 寄存器设置可使 PWM 占空比保持稳定? 请建议。
我在此附上原理图的快照供您参考。 请帮助解决此问题。
此致、