This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96163:PWM 输出占空比不保持稳定

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96163, LM94, LM96000, LM93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856901/lm96163-pwm-output-duty-cycle-not-remains-stable

器件型号:LM96163
主题中讨论的其他器件: LM94LM96000LM93

您好!

我们使用 LM96163CISD/NOPB IC 通过 PWM 的输出信号控制风扇速度。 我们将使用 I2C 命令设置 PWM 频率、并使用示波器测量 PWM 输出引脚(#5)处的 PWM 信号。 我们观察 PWM 输出端占空比的波动、例如、对于50%的设置占空比、我们在 CRO 上测得的占空比变化为46%- 49%。   

我们已检查硬件连接、与 EVM 相比没有任何变化。 是否有任何 SW 寄存器设置可使 PWM 占空比保持稳定? 请建议。

我在此附上原理图的快照供您参考。 请帮助解决此问题。

此致、

Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    是否可以向我发送0x45-0x4D 的寄存器设置?  我们确实有 一个±7%的风扇 PWM 输出频率精度规格、因此 PWM 输出可能会有一些差异。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 请从下面的中找到一个寄存器转储的附加图像、您可以从中找到所需的寄存器值。  

    此致、

    Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    我想澄清一下、46-49%的占空比变化是什么意思?  您是指:

    1.将 PWM 设置为50%时、您是否看到占空比范围约为46%-49%?

    2.将 PWM 设置为50%时、您会看到46%至49%的变化、这意味着占空比超出了器件的风扇 PWM 输出 频率精度 ±7%规格?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    46%至49%的占空比变化意味着当我们将 PWM 设置为50%时、占空比范围约为46%至49%。 (第1点)。

    此致、

    Nimesh Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimesh、

    感谢您提供信息。  从这些设置中、您看起来是以22500Hz 的频率运行、但 PWM 值(0x4C)设置为0%。  当0x4C 设置为50%时、您能否向我发送占空比变化的示波器波形?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    随附的视频显示了占空比低于50%时的行为。 除了下面几个问题之外:

    • 我们能否在 直接驱动风扇的 PWM 输入上启用平滑功能?
    • 我们能否使用多个远程温度传感器在 lm96163上使用 LUT 风扇控制算法方法?

    等待您的提示回复。  

    此致、

    Nimesh  

    e2e.ti.com/.../PWM_5F00_DC65.MOVe2e.ti.com/.../PWM_5F00_DC70.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    使用相同的寄存器设置(除了0x4C 设置为非零值)时、我看不到我的设置的占空比变化。  该波形是在 PWM 输出引脚上获得的吗?  此外、 是否有任何外部连接到 PWM 引脚、例如风扇 PWM 输入或晶体管?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们有用于驱动风扇的 BLDC 驱动器 IC、但对于上述测量、我们已将该 IC 分离、以确定哪个 IC 产生了问题、并在 LM96163 IC 本身的 PWM 输出中发现存在此类问题。 在测量设置中、我们仅通过 I2C 配置 LM96163 IC、并 在 IC 输出端(第5引脚)测量 PWM 信号。  

    简单地说、当您说您不是速度变化时、您是否通过停止 CRO 上的波形来检查它? 如果不是、请在运行模式中检查、您只能看到占空比的变化。我们已检入外部信号发生器、但未观察到这种类型的行为。  

    此致、

    Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimesh、

    我让示波器运行、看不到变化。  您能否查看器件的电源是否有噪声?  您是否在不同的电路板上看到过这种情况?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已通过 PMIC LDO 为 LM96163 IC 提供电源。 因此它可能不会产生噪声。

    为此、我们测试了多个电路板并观察到相同的行为。

    我们正在等待回复之前对话中请求的一些问题、您能否检查并更新?

    此致、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    我能够复制 PWM 占空比的变化。 这种变化是使用高分辨率模式(寄存器0x45位:4 =1)时产生的。  为了实现更一致的 PWM、请使用标准设置 寄存器0x45位:4 =0。   

     下面也是我对您其他问题的反馈:

    • 我们能否在 直接驱动风扇的 PWM 输入上启用平滑功能?
      • 平滑斜坡速率控制功能可用于风扇的 PWM 输入。   
    • 我们能否使用多个远程温度传感器在 lm96163上使用 LUT 风扇控制算法方法
      • LM96163只有一个远程通道。  如果您需要多通道风扇控制 器、请参阅 LM96000、LM93或 LM94。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据建议、我们将获得频率为22.5KHz 的6.25% PWM 分辨率[寄存器0x45、位4=0 ]上的稳定占空比。
     
    我们有以下查询、希望您能回答。
    1. 高分辨率[寄存器0x45、位4=1 ]上占空比变化的原因是什么?
    2. 我们如何在高分辨率下获得更一致的 PWM、这也是实现风扇平稳驱动所需的吗?
    3. 我们如何定义占空比变化范围? (是否有配置或计算?)

    此致、

    Nimesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、

    我们对 PWM 的占空比百分比(直流%)进行规格、因此该变化可能因器件而异、但根据我在室温下对单个器件的观察结果、我发现可除以6.25%(6.25%、12.5%、18.75%、25%…)的值的变化较小。  我还观察到、PWM 的平均值将非常接近设置的 PWM 直流%。  当运行风扇时、22.5Khz 频率下占空比的微小变化平均为所需的 PWM 直流%、这与恒定 直流%下的 PWM 几乎相同。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我想谈一谈这个主题。 我与尼姆什合作开展同一项目。

    [引用用户="David Vaseliou"]

     当运行风扇时、22.5Khz 频率下占空比的微小变化平均为所需的 PWM 直流%、这与恒定 直流%下的 PWM 几乎相同。   

    [/报价]

    我不确定我是否正确理解您的陈述。 我看到您观察到相同的行为。 但这是我们所期望的吗?  

    在设置占空比时、可以精确地预期输出上的占空比、而不是仅在平均值上才与设定值匹配的波动直流。  

    在数据表的何处可以找到该值?

    谢谢

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    这是高分辨率模式下的预期行为。  占空比将在两个不同的阶跃之间进行调制、并在一段时间内进行平均值计算、以获得更高的分辨率选择。

    如果您需要更稳定的占空比、请不要使用高分辨率模式。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我很困惑。 在数据表中、我在哪里可以找到有关此行为的描述? 我认为这可能值得提及。

    此致

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    数据表中未描述此行为。  在数据表的下一个修订版中、我们将看到是否可以添加提及此行为的内容。   

    谢谢、