主题中讨论的其他器件:OPT3101、 TLV320ADC3140、
您好!
即使单击申请表上的"提交"按钮以下载 TI 网站上的最新"OPT3101 SDK v0.9.1"和"OPT3101配置器工具 v0.9.1"、也不会更新网页、也不会批准访问。
如果我能尽快再次检查、那将会非常有帮助。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
即使单击申请表上的"提交"按钮以下载 TI 网站上的最新"OPT3101 SDK v0.9.1"和"OPT3101配置器工具 v0.9.1"、也不会更新网页、也不会批准访问。
如果我能尽快再次检查、那将会非常有帮助。
此致、
加藤
尊敬的 Alex San:
我可以在尝试为 PPC3平台申请 TLV320ADC3140插件时提交。
我不知道为什么无法提交 OPT3101-SDK。
PPC
http://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE
此致、
加藤
您好、Kato-San、
我已在 http://www.ti.com/supportform 上为此打开了一个案例
您也可以自己打开一个、并将我的电子邮件放在抄送字段中。 这样、如果他们有任何问题、您可以帮助提供详细信息、我也可以从我的结尾开始跟踪
最棒的
Alex