This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在研究 DCAN 模块、阅读"swru520c_awr18xx_manual.pdf"文档(第21章)以及与该模块相关的源代码、该源代码位于"mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\drivers\CAN\src"文件夹中。 尽管 CAN 核心实体应履行所有 ISO11898-1协议功能、如第21.2.1款明确规定、但我没有发现任何与错误处理机制相关的 CRC 功能的引用。 因此 、似乎没有提供此功能。
我的这个猜测对吗? 否则、是否有人可以告诉我此功能是否已实现、我最终可以在哪里找到有关它的完整描述?
此致、
迭戈
您好、Diego、
您能帮我指出文档中有关 DCAN CRC 功能的确切要点吗? 我在 http://www.ti.com/lit/ug/swru520c/swru520c.pdf 中找不到它
此致、
Jitendra
Jitendra、您好!
首先、非常感谢您的回答。
关于您的问题、我在文档中没有找到有关 CRC 功能的任何章节、即使在子句21.2.1 CAN 核心 中声明了以下断言:
"CAN 内核... 可处理所有 ISO 11898-1协议功能"。 因此、由于错误处理机制的 CAN 协议的功能之一是 CRC、我本来希望文档中对它进行了说明。
你能澄清我的这一疑问吗?
此致、
迭戈