This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:DCAN 的 CRC 功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/859865/awr1843-crc-functionality-for-dcan

器件型号:AWR1843

大家好、

我正在研究 DCAN 模块、阅读"swru520c_awr18xx_manual.pdf"文档(第21章)以及与该模块相关的源代码、该源代码位于"mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\drivers\CAN\src"文件夹中。 尽管 CAN 核心实体应履行所有 ISO11898-1协议功能、如第21.2.1款明确规定、但我没有发现任何与错误处理机制相关的 CRC 功能的引用。 因此 、似乎没有提供此功能。

我的这个猜测对吗? 否则、是否有人可以告诉我此功能是否已实现、我最终可以在哪里找到有关它的完整描述?

此致、

迭戈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您能帮我指出文档中有关 DCAN CRC 功能的确切要点吗? 我在 http://www.ti.com/lit/ug/swru520c/swru520c.pdf 中找不到它

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    首先、非常感谢您的回答。

    关于您的问题、我在文档中没有找到有关 CRC 功能的任何章节、即使在子句21.2.1 CAN 核心 中声明了以下断言:

    "CAN 内核...  可处理所有 ISO 11898-1协议功能"。 因此、由于错误处理机制的 CAN 协议的功能之一是 CRC、我本来希望文档中对它进行了说明。

    你能澄清我的这一疑问吗?

    此致、

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    有关 CRC 序列的详细信息、请参阅"CAN FD 规范"。

    谢谢、

    Raghu