This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:当 DCA1000EVM 和 IWR1443 Boost 收集 ADC 数据时修改参数

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/859740/dca1000evm-parameter-modification-when-dca1000evm-and-iwr1443-boost-collect-adc-data

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443

尊敬的工程师

我使用 dca1000evm 和 iwr1443 boost 来收集 ADC 数据、希望获取目标的距离、速度和角度信息、现在我有几个关于 mmWave studio 参数设置的问题。 我希望工程师能帮我回答问题。 非常感谢。

现象:当我使用两个 TX 来收集数据时、我将每个天线中的线性调频脉冲数设置为64 (也就是说、帧中有128个线性调频脉冲)、空闲时间为100微秒。 此时、周期显示为40ms;

当我使用三个 TX 来收集数据时、我将每个天线中的线性调频脉冲数设置为64 (即、一个帧包含192个线性调频脉冲)、并将空闲时间设置为7微秒。 我认为帧的周期应该相应地改变、但此时、周期仍然显示为40ms、与两个 TX 的周期相同;

问题:为什么帧中的线性调频脉冲数增加、空闲时间缩短到7微秒、以及设置页面显示的帧周期不会相应改变?

2. 根据问题1、在 mmWave studio 中设置帧参数时、我可以随意手动设置周期吗? 例如、将其设置为10ms

3、可以缩小256个 ADC 采样值吗? 例如、如果将其更改为100、则回波数据的数量将很小。 会导致精度降低吗? 如果更改采样点的数量、是否需要修改相应的其他参数? 例如、采样率(ksps)从10000更改为更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的问题似乎是毫米波射频感应参数问题和毫米波器件/工具相关问题的混合。

    我们可以帮助您解决与器件和工具相关的问题。

    有关线性调频脉冲如何影响毫米波传感器感应功能的问题、请参阅毫米波技术基础知识。

    我们有几项可以帮助您快速入门的功能:

    毫米波传感简介:FMCW 雷达

    要制作在 TI 器件上运行良好的 chrip、请使用以下工具

    毫米波传感估算器工具、位于:

    我们将向您提供器件/工具级答案。

    谢谢、

    Vaibhva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

      帧周期是用户可编程的实体、它会改变运行的占空比、一般准则是将占空比保持在50%或更低、主要是考虑热因素和数据后处理所需的时间。  

    对空闲时间、ADC 启动时间、斜坡结束时间的编程取决于线性调频脉冲配置。要了解相关限制、请参阅以下应用手册http://www.ti.com/lit/an/swra553/swra553.pdf

    有关设计线性调频脉冲配置的信息、请参阅 毫米波传感估算器工具。

    https://dev.ti.com/gallery/view/1792614/mmWaveSensingEstimator/ver/1.3.0/

    是的、您可以更改样本数量、这将更改雷达系统参数(例如距离分辨率)、

    然后、您可能需要重新调整斜率、采样率等以获得相同的距离分辨率、但您可能需要权衡其他参数。 您可以参阅以下应用手册、了解一些折衷方案。  http://www.ti.com/lit/an/swra549/swra549.pdf

    您可以参阅以下链接、该链接为各种用例提供了一些常见的线性调频脉冲配置(该链接是为使用 毫米波 SDK 框架的开箱即用演示应用开发的)。  

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALYHkY2xyhq2-EgWIUuw-Q__VLyFKFf__LATEST

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.