主题中讨论的其他器件: IWR1443
尊敬的工程师
我使用 dca1000evm 和 iwr1443 boost 来收集 ADC 数据、希望获取目标的距离、速度和角度信息、现在我有几个关于 mmWave studio 参数设置的问题。 我希望工程师能帮我回答问题。 非常感谢。
现象:当我使用两个 TX 来收集数据时、我将每个天线中的线性调频脉冲数设置为64 (也就是说、帧中有128个线性调频脉冲)、空闲时间为100微秒。 此时、周期显示为40ms;
当我使用三个 TX 来收集数据时、我将每个天线中的线性调频脉冲数设置为64 (即、一个帧包含192个线性调频脉冲)、并将空闲时间设置为7微秒。 我认为帧的周期应该相应地改变、但此时、周期仍然显示为40ms、与两个 TX 的周期相同;
问题:为什么帧中的线性调频脉冲数增加、空闲时间缩短到7微秒、以及设置页面显示的帧周期不会相应改变?
2. 根据问题1、在 mmWave studio 中设置帧参数时、我可以随意手动设置周期吗? 例如、将其设置为10ms
3、可以缩小256个 ADC 采样值吗? 例如、如果将其更改为100、则回波数据的数量将很小。 会导致精度降低吗? 如果更改采样点的数量、是否需要修改相应的其他参数? 例如、采样率(ksps)从10000更改为更小。