This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何将数据(INT)从传感器发送到 Launchpad?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857838/iwr1642boost-how-to-send-data-int-from-sensor-to-launchpad

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RIWR1642

我有一个 MSP-EXP432P401R Launchpad、需要将其连接到 IWR1642BOOST。 我将在 IWR1642BOOST 上运行交通监控演示、需要能够将整数从目标计数发送到正在 Launchpad 上运行的 C 代码程序。 我所指的整数可在交通监控 GUI 中找到、如下所示。 有人能告诉我如何将该变量发送到电路板、以及如何在 launchpad 程序中访问该变量。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    未显式发送目标计数。 它是通过将目标列表 TLV 标头给出的长度除以每个目标的字节(68)来确定的。 您可以看到如何在 GUI 中将其计算为 numTargets = valueLength/targetLengthinBytes。

    您可以修改演示的 C 代码以显式发送此目标计数值或在 LaunchPad 上计算该值。

    来自毫米波传感器的数据通过 UART 发送。 您可以查看此文档以了解16xx 人员计数和流量监控的数据输出格式: 数据输出格式"%20title="data%20output%20format">ttp:/dev.ti.com/tirex/explore/content/mmwave_industrial_toolbox_4_1_0/labs/people_counting/16xx_people_counting/docs/pplcount_user_guide.html 数据格式 " title="data 输出格式">

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答问题。 不过,我本应该更清楚地知道我要实现的目标。 我希望能够直接从 IWR1642向 MSP432P401R 发送数据、而无需使用 PC。 我想将 numTargets (可以计算)直接发送到 launchpad。 我会如何执行此操作? 最好使用一些示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    如果您对毫米波演示有特定的问题、我们可以尝试通过此论坛来解决。 但是、我们无法为每个人的应用提供示例代码。 交通监控演示的源代码包含在毫米波工业工具箱中。 您可以如上所示修改 UART 输出以包含 numTarget 信息。

    如果您有具体的 MSP 问题、请咨询 MSP 论坛: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/

    Amanda