https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/858551/lmt84-vout-value
器件型号:LMT84主题中讨论的其他器件: LMT85
你(们)好
我尝试读取 LMT84温度传感器输出电压
因此、我将 LMT84 Vout 连接 到 Micom ADC 端口。
但 ADC 读取值为 183~184。 有关 ADC 读取值的信息、请参阅 LMT84查找表。
让我知道如何解决这个问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/858551/lmt84-vout-value
器件型号:LMT84你(们)好
我尝试读取 LMT84温度传感器输出电压
因此、我将 LMT84 Vout 连接 到 Micom ADC 端口。
但 ADC 读取值为 183~184。 有关 ADC 读取值的信息、请参阅 LMT84查找表。
让我知道如何解决这个问题?
谢谢
你(们)好
我将再次检查它。 可能温度和 Vout 电压正常。
这些是我的问题答案。 请参阅如下所示
LMT85器件上测得的 VCC 电压是多少?
- LMT85器件上的 VCC 电压为5V。
测得的 LMT85器件的 VOUT 电压是多少?
- LMT85器件的 VOUT 电压为0.89V
您要测试该器件的环境温度是多少?
-环境温度为24摄氏度。
ADC 的 VREF 电压是多少?
- ADC 的 VREF 电压为5V。
这些是 计算结果
ADC 值 为 183
VOLTAGE = 5.0/1023.0 * ADC 值
电压= 890mV
温度(24)=(1035 -电压)/ 5.5
如果 计算结果有误,请告诉我。
谢谢
你(们)好
首先,感谢您的回复。
请参阅 LMT84数据表,我认为温度计算公式为 温度=(1035 -电压)/5.5。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt84.pdf
因此,如果 电压 为890mV,则温度为26摄氏度
温度计算公式的结果类似于我的测试环境温度。
最恰当的考虑。