This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84:输出电压值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84, LMT85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/858551/lmt84-vout-value

器件型号:LMT84
主题中讨论的其他器件: LMT85

你(们)好  

我尝试读取 LMT84温度传感器输出电压  

因此、我将 LMT84 Vout 连接 到 Micom ADC 端口。  

但 ADC 读取值为 183~184。  有关 ADC 读取值的信息、请参阅 LMT84查找表。  

让我知道如何解决这个问题?  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jihwan、

    LMT85器件上测得的 VCC 电压是多少?

    测得的 LMT85器件的 VOUT 电压是多少?

    您要测试该器件的环境温度是多少?

    请使用万用表测量这些值。

    ADC 的 VREF 电压是多少?

    然后、我们将查看 ADC 值、看看发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将再次检查它。 可能温度和 Vout 电压正常。  

    这些是我的问题答案。 请参阅如下所示

    LMT85器件上测得的 VCC 电压是多少?

    - LMT85器件上的 VCC 电压为5V。  

    测得的 LMT85器件的 VOUT 电压是多少?

    - LMT85器件的 VOUT 电压为0.89V

    您要测试该器件的环境温度是多少?

    -环境温度为24摄氏度。  

    ADC 的 VREF 电压是多少?

    - ADC 的 VREF 电压为5V。  

    这些是  计算结果   

    ADC 值 为 183

    VOLTAGE = 5.0/1023.0 * ADC 值   

    电压= 890mV   

    温度(24)=(1035 -电压)/ 5.5  

    如果  计算结果有误,请告诉我。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jihwan、

     根据我的计算、它看起来 是正确的。

    10位 ADC = 1024位

    5V 偏置/1024 = 0.004883 /位。

    183位* 0.004883 = 0.8935 Vdc

    0.89 Vdc = 82°C

    您是否期望不同的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    首先,感谢您的回复。  

    请参阅 LMT84数据表,我认为温度计算公式为 温度=(1035 -电压)/5.5。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt84.pdf

    因此,如果  电压 为890mV,则温度为26摄氏度  

    温度计算公式的结果类似于我的测试环境温度。  

    最恰当的考虑。