This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:启用 MCAN 与 MCAN/DCAN 发送数据的重传时出现问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/856787/awr1642-problem-when-enabling-mcan-retransmission-with-both-mcan-dcan-transmit-data

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户在 AWR1642 系统中使用 MCAN 作为 CANFD 和 DCAN 作为 CAN。 这两个 CAN 位于不同的 CAN 总线中。 但是客户发现、如果他们在 MCAN 中启用了重传、那么当 CANFD 和 CAN 都发送数据时、CANFD 接收器和 CAN 接收器也无法获取正确的数据。  如果在 MCAN 中禁用了重发送、在相同的条件下、两个接收器都可以获得正确的数据。

客户怀疑发生问题时 CANFD 和 CAN 之间存在串扰。  但 MCAN/DCAN 是 AWR1642中的两个独立模块。  客户正在毫米波 SDK2.0中使用 MCAN/DCAN 驱动器。 我已经在 SDK2.1中检查了 MCAN/DCAN 驱动程序、但没有发现太大差异。

您对此问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    让我们在最后重现同一问题、然后返回给您。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    客户进行了更多测试、发现问题仅在 RF 传输时发生。

    我将关闭此帖子并打开一个新帖子。