This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:通过 CAN 传输对象数据

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/853910/awr1443boost-object-data-over-can

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443MMWAVE-SDK

您好!

我想通过 CAN 端口发送与检测到的物体相关的数据。 我提到了 tirex、其中针对 AWR1642 ES2.0提供了 CAN 上的对象数据演示。 但我有 AWR1443 ES3.0。 那么、为了使该演示适用于 AWR1443 ES3.0、我需要遵循什么程序?

此致、

Rajeshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajeshwari、

    AWR1642 CAN 上的目标数据使用 CANFD 接口进行 CAN 通信。 此应用程序不能在 AWR1443上使用。

    AWR1443没有 CANFD 接口。 它只有一个 CAN 接口。 您将需要使用 CAN 驱动程序重新编写应用程序、作为 MMWAVE-SDK 中的参考。

    BR、

    Raghu