请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、 AWR1443、 MMWAVE-SDK
您好!
我想通过 CAN 端口发送与检测到的物体相关的数据。 我提到了 tirex、其中针对 AWR1642 ES2.0提供了 CAN 上的对象数据演示。 但我有 AWR1443 ES3.0。 那么、为了使该演示适用于 AWR1443 ES3.0、我需要遵循什么程序?
此致、
Rajeshwari