工具/软件:TI C/C++编译器
您好 TI!
最近、我从 GitHub 加载了体素库源并尝试构建它。
结果不成功。 在构建日志的附件部分中、有问题。 我在 TI 论坛和 Google 上都没有找到如何解决这个问题的方法...
大约1年前、我在同一台 PC 和不同 Ubuntu 版本(16.04和18.02)上没有遇到此问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好 TI!
最近、我从 GitHub 加载了体素库源并尝试构建它。
结果不成功。 在构建日志的附件部分中、有问题。 我在 TI 论坛和 Google 上都没有找到如何解决这个问题的方法...
大约1年前、我在同一台 PC 和不同 Ubuntu 版本(16.04和18.02)上没有遇到此问题。
谢谢!
塞梅诺夫
我在 Ubuntu 18.04上运行了该构建、但未发现任何问题。
使用 Ubuntu 18.04时唯一要做的更改是使用 libpcl、而不从 PPA 添加存储库。 您可以使用直接安装 libpcl
sudo apt install libpcl-dev
VoxelSDK 之前已使用 Ubuntu 16.04进行验证、因此应直接根据 Wiki 上提供的说明运行构建: https://github.com/3dtof/voxelsdk/wiki/Build-from-source-on-Linux
Suramya
Suramya、
我使用 Ubuntu 18.04.02再运行一台 PC、构建正常。
但是、当我使用 Ubuntu 16.04在 PC 上运行相同的时、我遇到了相同的故障。
P.S. 命令
sudo apt install libpcl-dev
我是这样做的。
在附件中、cmake_log -在命令 "cmake -DCMAKE_build_type=Release .."之后进行日志
make_log -命令"make -j2"后的日志
塞梅诺夫
对于16.04、您必须使用 https://github.com/3dtof/voxelsdk/wiki/Build-from-source-on-Linux 中提供的旧说明。 对于 Ubuntu 18.04、libpcl-dev 有效、但对于16.04则无效。
Suramya