This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, BOOSTXL-PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817715/pga460-pga460

器件型号:PGA460

您好!

我在此论坛中看到、要对耦合(US 传感器+ PG460)进行短距离检测、我们必须使用高频导管(例如200kHz)。

我们的机器人应用需要最小距离10cm (如果可能、则小于10cm)、最大距离为1米 、因此使用 高频导管(单静态和密封传感器)时没有问题

但我在其他地方看到、当我们使用比传统40KHz 更出色的超音频时、超声波的行为会有所不同:传播更像具有大量反射的光传感器、而美国检测则不那么可靠。

您能告诉我是否存在差异(在检测、目标尺寸、检测到的材料方面...)  在美国40KHz 和美国200kHz 之间  ?

此致、

Bernard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、

    40kHz 和200kHz 超声波传感器之间的主要区别在于距离和视场。 40kHz 传感器能够以宽视场检测长达数米的物体、从而更大限度地扩大覆盖范围。 40kHz 通常具有较长的振铃衰减时间、这就是它们对短距离测量无效的原因。 200kHz 传感器将实现低于10cm 的检测、具有非常聚焦的视场、仅捕获来自正面方向的反射。 由于200kHz 传感器的衰减率要快得多、因此无法有效地看到远距离(>1m)。

    有关  这些差异的更多详细信息、请参阅 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册。

    对于大多数需要小于10cm 最小距离但仍需要宽视场的应用、通常使用双静态低频(即40kHz)对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    感谢您提供信息。 现在、我很清楚频率的选择。 根据射束和最小距离。

    我的应用涉及移动机器人、其最大检测距离约为1m。

    我的问题更多地是对40KHz 或200kHz 条件下美国波的行为的理解:换句话说、检测功能是更高效的 à 40KHz 或200kHz、更不用说距离、而是检测到的材料(吸收/反射)。
    实际上、我读出了在高频下 US 检测可靠性较低的地方(并非所有障碍物都能被检测到)

    第二个问题:
    使用 BOOSTXL-PGA460 EVM,我还能在双静态模式和经 PGA-460授权的所有频率下进行测试吗?


    此致、

    Bernard FROMENT

    电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    超声波飞行时间的稳健性/有效性主要取决于传输介质和目标表面之间的声阻抗不匹配。 例如、空气和钢存在较大的失配、因此大多数回波都将反射回传感器。 空气和泡沫之间的不匹配度很小、因此大部分回声将被材料吸收。 正如您在其他地方所看到的、回波频率不应影响声阻抗不匹配(尽管我有兴趣了解讨论的位置)。 大多数高频传感器的实际问题是由于窄波束模式和随时间推移的回波衰减率。 这两个因素通常会导致移动机器人等应用的性能下降、因为环境总是在变化、这就是为什么高频传感器通常用于静止和受控环境应用的原因。

    是的、您可以在所有 PGA460支持的频率(30-80kHz 和180-480kHz)下、在变压器驱动器或桥式驱动器模式下评估 BOOSTXL-PGA460上的双静态传感器对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 PGA460有疑问
    1 -我们必须在同一线路 SPI 上使用8个 PGA460 (3个在200kHz 频率下、5个在58KHz 频率下)。 我希望在板上对每个 PGA 的地址进行编程。 在更改一个上的地址时、应使用哪个引脚来禁用7 PGA?
    向我提供原理图?

    2 -对于5个58KHz 的换能器、我们将使用 Murata MA58MF14-7N、但 BOOSTXL 板上相关的 EPCOS B78416A2232A003变压器对于我们的消费类产品来说太贵了。 我们是否可以使用其他类型的器件?
    3 -更全局:在选择传感器时、如何选择要关联的变压器? 是否存在有关此主题的德州文档文档? (供参考:我们的所有换能器都是近顶式换能器)
    此致、
    Bernard FROMENT、工程师
    法国蓝青蛙机器人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    回答您的三个问题:

    1) 1) PGA460常见问题解答#4.4.11 ( http://www.ti.com/lit/an/slaa733/slaa733.pdf )中介绍了在 USART/UART/OWU 总线上以编程方式为每个 PGA460分配地址(自动寻址)的过程。 您还可以参阅另一篇类似的文章、其中我推荐了一些 SPI 的其他方法: http://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/827120/3069379#3069379

    2.有关换能器和变压器器件型号的列表、请参阅  PGA460产品页面上的 PGA460换能器和变压器列表。

    变压器的选择主要取决于传感器频率。 通常、低频传感器(30-80kHz)需要次级电感为1~5mH 的变压器、而高频传感器(180-480kHz)需要次级电感为100~500nH 的变压器。 选择这些次级电感值是为了更好地匹配具有特定电容分量的传感器本身的谐振频率。  PGA460超声波模块硬件和软件优化 应用手册中讨论了传感器的等效模型。 我的响应#2中的列表文档提供了变压器的次级电感值和建议的频率范围。