https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817715/pga460-pga460
器件型号:PGA460您好!
我在此论坛中看到、要对耦合(US 传感器+ PG460)进行短距离检测、我们必须使用高频导管(例如200kHz)。
我们的机器人应用需要最小距离10cm (如果可能、则小于10cm)、最大距离为1米 、因此使用 高频导管(单静态和密封传感器)时没有问题
但我在其他地方看到、当我们使用比传统40KHz 更出色的超音频时、超声波的行为会有所不同:传播更像具有大量反射的光传感器、而美国检测则不那么可靠。
您能告诉我是否存在差异(在检测、目标尺寸、检测到的材料方面...) 在美国40KHz 和美国200kHz 之间 ?
此致、
Bernard