This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:使用 EVM 上的 UART 引脚而不是使用 XDS110 (USB)

Guru**** 2540240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/825509/ccs-awr1642boost-using-uart-pins-on-the-evm-instead-of-using-xds110-usb

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户正在运行 人员计数演示(lab0011)、他希望通过 UART 双线(RX/TX)将所有数据流发送到外部 MCU。

我注意到、要使用 J6 -引脚5、7 (AR_RS232)、我需要 焊接0 Ω 电阻器、一旦这些电阻器就位、UART 将传输到引脚5/7、而无需更改 CCS 代码示例中的引脚多路复用器配置、如果我错了、请纠正我的错误?

其次、如果我想统计现场的任何人员、我应该只计算目标索引 TLV 标题?

提前感谢

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我们需要一些时间来研究这个问题、但在接下来的几天内应该会为您提供答案。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    您回答正确、无需更改代码。  您需要添加 J6 (5和7)电阻器。 (R169和 R166)。 但是、您还需要移除连接到 XDS110的 Rx 引脚- XDS110会将此驱动为高电平、如果不移除此引脚、Rx 将无法工作。 它是 R129。 (不需要删除 TX、因为器件会驱动此操作。) 这些引脚仅用于 CLI 配置。  发送配置时需要这些参数。  您还需要连接 R26、R26是 MSS Logger UART、用于人员计数(以及所有其他演示)数据输出。 它对应于 J5上的引脚9。  

    我建议按以下顺序工作:

    1. 连接 R26、  
    2. 通过正常运行演示、然后从引脚9 J5读取数据来测试 R26。  这应该是一个与数据 COM 端口上的数据相同的数据流。 这将确认 MSS Logger 工作正常。
    3. 添加 R169和 R166
    4. 移除 R129
    5. 尝试在没有 GUI 的情况下使用 J6 (引脚5和7)进行配置并运行演示、并使用 J5 (引脚9)进行数据输出。

    包含目标的 TLV 是 TLV 7、targetList tlv。  目标数量=(TLV 长度- TLV 标题大小)/目标大小 您也可以将演示修改为目标的输出数量、如果这有所帮助。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    感谢您的输入、客户首先希望修改.m 文件、以显示在特定区域中经过的人数。

    因此、我们能够继续对人员进行计数、您能不能指导我们如何修改 Matlab 项目(我们不是 Matlab 的人)。

    为了显示总体人数统计数字、提前感谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    在 main_pplcount_viz 中的第614行解析目标信息 这将获取目标数量和所有新的目标信息。 每个目标都有一个 TID。  这是 TID 由目标保留、直到它丢失。  因此、如果您连续有两个帧的 TID 0、则这是同一个人。

    此致、

    Justin