工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我的客户正在运行 人员计数演示(lab0011)、他希望通过 UART 双线(RX/TX)将所有数据流发送到外部 MCU。
我注意到、要使用 J6 -引脚5、7 (AR_RS232)、我需要 焊接0 Ω 电阻器、一旦这些电阻器就位、UART 将传输到引脚5/7、而无需更改 CCS 代码示例中的引脚多路复用器配置、如果我错了、请纠正我的错误?
其次、如果我想统计现场的任何人员、我应该只计算目标索引 TLV 标题?
提前感谢
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我的客户正在运行 人员计数演示(lab0011)、他希望通过 UART 双线(RX/TX)将所有数据流发送到外部 MCU。
我注意到、要使用 J6 -引脚5、7 (AR_RS232)、我需要 焊接0 Ω 电阻器、一旦这些电阻器就位、UART 将传输到引脚5/7、而无需更改 CCS 代码示例中的引脚多路复用器配置、如果我错了、请纠正我的错误?
其次、如果我想统计现场的任何人员、我应该只计算目标索引 TLV 标题?
提前感谢
Shai
您好、Shai、
您回答正确、无需更改代码。 您需要添加 J6 (5和7)电阻器。 (R169和 R166)。 但是、您还需要移除连接到 XDS110的 Rx 引脚- XDS110会将此驱动为高电平、如果不移除此引脚、Rx 将无法工作。 它是 R129。 (不需要删除 TX、因为器件会驱动此操作。) 这些引脚仅用于 CLI 配置。 发送配置时需要这些参数。 您还需要连接 R26、R26是 MSS Logger UART、用于人员计数(以及所有其他演示)数据输出。 它对应于 J5上的引脚9。
我建议按以下顺序工作:
包含目标的 TLV 是 TLV 7、targetList tlv。 目标数量=(TLV 长度- TLV 标题大小)/目标大小 您也可以将演示修改为目标的输出数量、如果这有所帮助。
此致、
Justin