This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:上电后输出引脚变为高电平24ms。

Guru**** 1187730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/824343/tmp303-output-pin-goes-high-for-24-ms-after-power-on

器件型号:TMP303

您好!

我计划使用 TMP303作为温度传感器、直到 探测到它并发现其输出引脚在变为低电平之前变为高电平大约24ms。

为什么会发生这种情况? 我希望它在上电后变为低电平。

如果我无法更改它、您是否有其他传感器 可以满足我的预期?

谢谢你

滤网  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sainer、

    我将查看此内容并尽快与您联系。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    谢谢。 期待您的回复。

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jalen

    是否有任何进展?

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sainer、

    TMP303数据表中的规格显示、器件上电启动时间需要20-35ms。

    这无法更改。

    对于第二个问题、您对温度开关有哪些要求? 您是否需要窗口比较器功能?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    我需要  的是一个温度传感器、一旦超过特定温度、该传感器就会锁存至高电平、因此我不需要窗口比较器。

    我最初的计划是将外部锁存器的输出连接 到 TMP303的 SOH 引脚、但正如 我们所讨论 的、它似乎不起作用。

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sainer、

    然后、我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Jalen