请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP303 您好!
我计划使用 TMP303作为温度传感器、直到 探测到它并发现其输出引脚在变为低电平之前变为高电平大约24ms。
为什么会发生这种情况? 我希望它在上电后变为低电平。
如果我无法更改它、您是否有其他传感器 可以满足我的预期?
谢谢你
滤网
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.