主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好!
我将在 IWR6843ISK-ODS 上测试 lab0025_ods_point_cloud_demo_68xx。
使用裸板时、一切看起来都正常。
但是、当我将电路板密封在塑料盒中时、没有点云输出。
IWR1443在类似的塑料盒中工作正常。
我已经使用不同的材料测试了多个电路板。 它们都阻止 IWR6843ISK-ODS 信号。
如果我想在箱中使用 IWR6843ISK-ODS、您能告诉我该怎么办吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在 IWR6843ISK-ODS 上测试 lab0025_ods_point_cloud_demo_68xx。
使用裸板时、一切看起来都正常。
但是、当我将电路板密封在塑料盒中时、没有点云输出。
IWR1443在类似的塑料盒中工作正常。
我已经使用不同的材料测试了多个电路板。 它们都阻止 IWR6843ISK-ODS 信号。
如果我想在箱中使用 IWR6843ISK-ODS、您能告诉我该怎么办吗?
您好、Justin、
感谢你的答复。
我们查看您提到的 TI 应用手册、它对我们非常有帮助。
最近、我们在包含各种雷达配置参数的盒子中进行了更多有关雷达的测试。 我们看到、对于不同的雷达配置参数、主要是 profileCfg 和 frameCfg 参数、Box 对雷达点云输出的影响是不同的。 对于雷达配置 A、带/不带盒雷达的点云输出没有很大差异。 使用雷达配置 B、任何点云都不会从盒中的雷达输出、而许多点云会从无盒的雷达输出。
您能否提供一些有关雷达配置参数如何/为何影响箱中雷达的点云输出的信息?
此致、
李宏春
您好 Justin、
我在 profileCfg 中将 rxGain 值从48降低到30、并在塑料盒中从雷达返回点云。 这是正常的吗?
以下是我当前的雷达配置。
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1
ProfileCfg 0 60.6 100 7 40 0 82 1 128 5300 0 30
#profileCfg 0 60.6 100 7 40 0 82 1 128 5300 0 48 ##当雷达处于包装箱内时、极少的点云
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
帧配置0 2 64 0 100 1 0
低功耗0 0
guiMonitor -1 1 0 0 0 0
cfarCfg -1 0 8 4 0 7120
cfarCfg -1 0 4 2 3 0 7120
peakGrouping -1 0 1 255
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 1.
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart
此致、
李宏春