This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:IWR6843ISK-ODS 信号阻塞

Guru**** 2562710 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/824337/iwr6843isk-ods-iwr6843isk-ods-signal-blockage

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

我将在 IWR6843ISK-ODS 上测试 lab0025_ods_point_cloud_demo_68xx。

使用裸板时、一切看起来都正常。

但是、当我将电路板密封在塑料盒中时、没有点云输出。

IWR1443在类似的塑料盒中工作正常。

我已经使用不同的材料测试了多个电路板。 它们都阻止 IWR6843ISK-ODS 信号。

如果我想在箱中使用 IWR6843ISK-ODS、您能告诉我该怎么办吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号将受到盒的影响。 请参阅此 TI 应用手册、其中包含有关理想天线罩的部分。 请参阅第5节。

    塑料的厚度及其介电常数在这里非常重要。 请注意、对于传感器、平盖实际上具有不同的厚度。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin、

    感谢你的答复。

    我们查看您提到的 TI 应用手册、它对我们非常有帮助。

    最近、我们在包含各种雷达配置参数的盒子中进行了更多有关雷达的测试。 我们看到、对于不同的雷达配置参数、主要是 profileCfg 和 frameCfg 参数、Box 对雷达点云输出的影响是不同的。 对于雷达配置 A、带/不带盒雷达的点云输出没有很大差异。 使用雷达配置 B、任何点云都不会从盒中的雷达输出、而许多点云会从无盒的雷达输出。

    您能否提供一些有关雷达配置参数如何/为何影响箱中雷达的点云输出的信息?

    此致、

    李宏春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongchun、

    我看不到您附加的线性调频脉冲配置。  塑料盒会降低信号质量。  因此、具有更好信号质量的线性调频脉冲可能仍然提供点云、而信号质量较差的线性调频脉冲将不会提供任何点。  通常、更多的线性调频脉冲、更高的 Tx 输出功率和更高的 Rx 增益都会提高信号质量。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我在 profileCfg 中将 rxGain 值从48降低到30、并在塑料盒中从雷达返回点云。 这是正常的吗?

    以下是我当前的雷达配置。

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 7 0
    ADCfg 2 1.
    adcbufCfg -1 0 1 1
    ProfileCfg 0 60.6 100 7 40 0 82 1 128 5300 0 30
    #profileCfg 0 60.6 100 7 40 0 82 1 128 5300 0 48 ##当雷达处于包装箱内时、极少的点云
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
    线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
    帧配置0 2 64 0 100 1 0
    低功耗0 0
    guiMonitor -1 1 0 0 0 0
    cfarCfg -1 0 8 4 0 7120
    cfarCfg -1 0 4 2 3 0 7120
    peakGrouping -1 0 1 255
    multiObjBeamForming -1 1 0.5
    离合器拆卸-1 1.
    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    扩展 MaxVelocity -1 0
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    sensorStart

    此致、

    李宏春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongchun、

    很可能、高 RX 增益使器件能够放大由盒内多路径反射引起的大量噪声。  此噪音淹没了检测到的点。

    但是、这表明塑料盒是雷达的糟糕外壳、因为它反映了大量的信号。

    此致、

    Justin