Other Parts Discussed in Thread: DRV411, DRV421
主题中讨论的其他器件: DRV421
尊敬的技术支持团队:
关于驱动霍尔传感器的内部电路、Hall1、2、3、4 (从17引脚到20引脚)上的 DRV411内部是否有输出寄存器?
如果有输出寄存器、您可以共享寄存器值吗?
我计划在我们的环境中扩展工作温度、这似乎会降低霍尔传感器的应用功率。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TTD、
霍尔传感器引脚执行两项操作、即驱动电流并测量电压、这两项操作在所有引脚上完成。 没有 I2C 或 SPI 的数字通信。 在数据表中、它介绍了电流旋转方法、该方法有助于实现一些霍尔传感器的漂移和偏移。 您可以将数据表中所述的 DRV421置于某个条件下、绕过该旋转电流、但它仍会驱动电流并测量电压。
没有数字通信、因此我不理解您在提及寄存器值时提到的内容。
Javier Contreras、您好!
感谢你的答复。
我在帖子上写下了拼写错误。 正确、内部电阻值(不是数字接口的寄存器值)。
DRV411是否设计为仅使用或不使用内部输出电阻进行限制?
根据数据表、控制电路 已获得专利(最大0.95V、最大10mA)。
因此、它不是简单的结构。 如果您有任何电路的详细文档、可以分享吗?
DRV411包含已获专利的激励和调节电路、可显著减少偏移和偏移漂移。
激励电路将霍尔元件两端的电压调节至0.95V 的最大电压
该电压在整个温度范围内非常稳定。 激励电流随温度的变化而变化
以便使霍尔灵敏度保持恒定。 一个特殊的限流电路限制了传送到的电流
无论霍尔元件的温度或阻抗如何、霍尔元件的最大电流均为10mA。
此致、
TTD
您好 TTD、
该器件提供的电流可产生0.6V 至0.95V 的激励电压。 然后、电流被限制在10mA。 您可以考虑没有内部电阻、因为它的运行方式不会与一个电阻类似。
一种考虑方法是霍尔激励将霍尔元件驱动至大约0.8V、但限制为10mA。
我们目前没有更详细的文档可供分享。 您能否共享您尝试驱动的霍尔元件。 在极端温度下、电阻是否小于0.95V/10mA 95Ω Ω?