This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV411:用于驱动霍尔传感器的内部电路

Guru**** 2750345 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV411, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/820958/drv411-internal-circuit-for-driving-hall-sensor

器件型号:DRV411
主题中讨论的其他器件: DRV421

尊敬的技术支持团队:

关于驱动霍尔传感器的内部电路、Hall1、2、3、4 (从17引脚到20引脚)上的 DRV411内部是否有输出寄存器?

如果有输出寄存器、您可以共享寄存器值吗?

我计划在我们的环境中扩展工作温度、这似乎会降低霍尔传感器的应用功率。

  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    霍尔传感器引脚执行两项操作、即驱动电流并测量电压、这两项操作在所有引脚上完成。  没有 I2C 或 SPI 的数字通信。  在数据表中、它介绍了电流旋转方法、该方法有助于实现一些霍尔传感器的漂移和偏移。  您可以将数据表中所述的 DRV421置于某个条件下、绕过该旋转电流、但它仍会驱动电流并测量电压。

    没有数字通信、因此我不理解您在提及寄存器值时提到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier Contreras、您好!

    感谢你的答复。

    我在帖子上写下了拼写错误。  正确、内部电阻值(不是数字接口的寄存器值)。

    DRV411是否设计为仅使用或不使用内部输出电阻进行限制?  

    根据数据表、控制电路 已获得专利(最大0.95V、最大10mA)。

    因此、它不是简单的结构。 如果您有任何电路的详细文档、可以分享吗?  

     

    DRV411包含已获专利的激励和调节电路、可显著减少偏移和偏移漂移。

    激励电路将霍尔元件两端的电压调节至0.95V 的最大电压

    该电压在整个温度范围内非常稳定。 激励电流随温度的变化而变化

    以便使霍尔灵敏度保持恒定。 一个特殊的限流电路限制了传送到的电流

    无论霍尔元件的温度或阻抗如何、霍尔元件的最大电流均为10mA。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    该器件提供的电流可产生0.6V 至0.95V 的激励电压。  然后、电流被限制在10mA。  您可以考虑没有内部电阻、因为它的运行方式不会与一个电阻类似。   

    一种考虑方法是霍尔激励将霍尔元件驱动至大约0.8V、但限制为10mA。

    我们目前没有更详细的文档可供分享。  您能否共享您尝试驱动的霍尔元件。  在极端温度下、电阻是否小于0.95V/10mA 95Ω Ω?