Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST
您好!
之前我们有一个 AWR1642BOOST EVM、现在我们有一个 DCA1000 EVM。 首先,我们希望检查 DCA1000EVM 的功能,特别是在 ADC 数据采集方面。 下面列出了相关的详细信息和遇到的问题:
1) 笔记本电脑为 Fujitsu Lifebook L 530、运行内核 i3 2.13 G Hz 处理器和64位 Windows 7操作系统(具有 Realtek RTL8102E/RTL8103E 系列 PCI-E 网络适配器)
Windows Firewell 已禁用。 IP 地址按照 mmWave Studio 用户指南中的建议和 DCA1000快速入门指南中的建议进行设置。 AWR1642BOOST 上的跳线设置按照说明进行。
我们使用的是 AWR1642BOOST ES2.0。
DCA1000的标签读数为4218DCA1000EVM0348 (我不知道它是否包含某些版本/修订信息)。
DCA1000 EVM 上的跳线设置如下图所示:
我们使用高质量实验室双电源分别为每个单独电源上具有5V 和2.5A 设置的 DCA1000EVM 和 AWR1642BOOST 供电。
2) 2) 我基本上使用 mmWave Studio 2.0.0.2、但我也在 mmWave Studio 1.0.0.0上尝试过一次。
3) 3) 首先、我尝试了使用 DCA1000EVM 和 AWR1642BOOST 捕获 ADC 数据的 mmWave Studio 用户指南。 我按照所有步骤操作并上传了 RadarSS 和 MSS 的相关二进制文件。 但是、在"SensorConfig"窗口中、单击"Setup DCA1000 EVM"时、看到错误 FPGA 0.0.0.0版本。
4) 4)然后我尝试使用 DCA1000快速入门指南。 根据给定的步骤、我使用了 lua 文件(如建议)。 我了解到、在这种情况下、我不提供任何进一步的配置、因为所有这些都由 DataCapture_demo lua 脚本处理。 但是、最终我无法获得任何结果、即不会生成后处理图。
我已经为今天的最新尝试附加了日志文件(来自 mmWave Studio 的输出控制台)、尽管我之前3天就已经处理过此问题。
e2e.ti.com/.../Log0032_5F00_0.txt
日志文件显示 adc_data.bin 文件为空。 在此之前、以太网电缆已断开连接。 我也使用了另一根电缆、但结果是相同的故障。 此外、我可以在 Windows LAN 设置中看到 LAN 电缆已连接(显示"未识别网络")。
您能不能帮助您解决这个问题。
提前感谢您。