This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio:无法读取 FPGA 版本,以太网电缆未连接,ADC 数据采集不工作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/822320/dca1000evm-mmwave-studio-fpga-version-not-read-ethernet-cable-not-connected-adc-data-capture-not-working

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST

您好!  

之前我们有一个 AWR1642BOOST EVM、现在我们有一个 DCA1000 EVM。 首先,我们希望检查 DCA1000EVM 的功能,特别是在 ADC 数据采集方面。 下面列出了相关的详细信息和遇到的问题:

1)   笔记本电脑为 Fujitsu Lifebook L 530、运行内核 i3 2.13 G Hz 处理器和64位 Windows 7操作系统(具有 Realtek RTL8102E/RTL8103E 系列 PCI-E 网络适配器)

Windows Firewell 已禁用。 IP 地址按照 mmWave Studio 用户指南中的建议和 DCA1000快速入门指南中的建议进行设置。 AWR1642BOOST 上的跳线设置按照说明进行。

我们使用的是 AWR1642BOOST ES2.0。

DCA1000的标签读数为4218DCA1000EVM0348 (我不知道它是否包含某些版本/修订信息)。

DCA1000 EVM 上的跳线设置如下图所示:

我们使用高质量实验室双电源分别为每个单独电源上具有5V 和2.5A 设置的 DCA1000EVM 和 AWR1642BOOST 供电。

2) 2)  我基本上使用 mmWave Studio 2.0.0.2、但我也在 mmWave Studio 1.0.0.0上尝试过一次。

3) 3)  首先、我尝试了使用 DCA1000EVM 和 AWR1642BOOST 捕获 ADC 数据的 mmWave Studio 用户指南。 我按照所有步骤操作并上传了 RadarSS 和 MSS 的相关二进制文件。 但是、在"SensorConfig"窗口中、单击"Setup DCA1000 EVM"时、看到错误 FPGA 0.0.0.0版本。  

4)  4)然后我尝试使用 DCA1000快速入门指南。 根据给定的步骤、我使用了 lua 文件(如建议)。 我了解到、在这种情况下、我不提供任何进一步的配置、因为所有这些都由 DataCapture_demo lua 脚本处理。 但是、最终我无法获得任何结果、即不会生成后处理图。  

我已经为今天的最新尝试附加了日志文件(来自 mmWave Studio 的输出控制台)、尽管我之前3天就已经处理过此问题。  

e2e.ti.com/.../Log0032_5F00_0.txt

日志文件显示 adc_data.bin 文件为空。 在此之前、以太网电缆已断开连接。 我也使用了另一根电缆、但结果是相同的故障。 此外、我可以在 Windows LAN 设置中看到 LAN 电缆已连接(显示"未识别网络")。

您能不能帮助您解决这个问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mmWave Studio 似乎无法通过以太网与 DCA1000通信。

    这通常是由于防火墙阻止对 DCA1000端口的访问,或由于与以太网适配器不兼容。

    您是否可以尝试使用千兆位以太网适配器或其他计算机?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    根据您的第一条建议、我购买了一个新的 USB 3.0千兆位以太网适配器(也带有 USB 集线器)、价格大约为35美元、我将其用在我上面提到的笔记本电脑上、问题得到了解决、DCA1000EVM 开始通过以太网与 PC 通信。

    非常感谢您的宝贵和专业建议。

    我为我等其他人添加了以下附加注释、如果需要、TI 团队可以支持/评论/更正:

    1) 我的笔记本电脑具有 USB 2.0端口、没有 USB 3.0端口、而另一方面、USB 千兆位以太网适配器随附 USB 3.0 (据我观察)。 USB 2.0以太网适配器具有10Mbps 和100Mbps 的速度、并且 DCA1000 EVM 支持高达600Mbps 的速率、因此需要千兆位以太网适配器。 当然、USB 3.0与 USB 2.0向后兼容、但 USB 3.0千兆位以太网适配器比 USB 2.0 10 Mbps 和100 Mbps 以太网适配器昂贵得多。 因此、如果卡在类似情况下、则需要购买 USB3.0千兆位以太网适配器。

    2) 2)操作成功后、我甚至启用了 Windows 防火墙、DCA1000仍然能够通过以太网进行通信。

    3) 3) 不要忘记为新的 USB 千兆位以太网适配器再次设置 IP 地址、尽管您可能已经为内置 LAN 适配器设置了 IP 地址;需要为新适配器重新设置 IP 地址。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认和跟进。 您的备注很有用。

    我们很高兴您能让 DCA1000正常工作。

    此致、

    Anand