请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 Thread 中讨论的其他器件: PGA460
是否可以使用 PGA460-Q1检测距离传感器10cm 至20cm 之间的物体? 请告诉我是否可能、如果可能、如何实现。 我应该使用哪种频率传感器? 我是否应该使用单独的接收器传感器和发送器传感器(而不是仅使用单个接收器/发送器)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
斯蒂芬
是的、PGA460可以满足您的短距离要求。 对于10cm 至20cm 检测、您有两个选项:
您的视场要求将决定您使用的视场。 您可以在此处找到可按频率和视场进行筛选的换能器列表: PGA460换能器和变压器列表
斯蒂芬
要充分了解如何实施优化的系统以实现短距离感应、请参阅 PGA460超声波模块硬件和软件优化 应用手册。 本应用手册讨论了影响测距性能的所有器件变量、传感器参数和环境条件。 我建议您开始使用 PGA460-Q1 EVM 进行评估、并参考 超声波传感与 PGA460-Q1 视频系列、以帮助您优化设置。
对于双静态参考设计示例、请使用以下两种方法之一:
对于单静态参考设计示例、请使用以下两种方法之一: