主题中讨论的其他器件: TMP468
大家好、团队、
我的客户有以下 要求。
- 感应散热器块的外壳
- 支持3.3V 电压的 I2C 接口
- I2C 地址选择(我们将在单个 I2C 总线上连接多达4-6个传感器)
- 温度范围:0至70C、精度为1C 或更高
- 用于测试的评估板
我找到了适合的 TMP275、但我没有找到任何可用的 EVM、如果您有其他建议和意见、请告知您?
提前感谢
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户有以下 要求。
我找到了适合的 TMP275、但我没有找到任何可用的 EVM、如果您有其他建议和意见、请告知您?
提前感谢
Shai
尊敬的 SHI -
对于您列出的要求、可能需要关注以下 EVM:
1个本地端口、8个远程端口、具有所需的精度、并具有4个可能的 I2C 地址、