This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 I2C I/f 的温度传感器、用于测量表面外壳和散热器上不同位置的温度

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275, TMP468
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/817483/temperature-sensor-with-i2c-i-f-for-measuring-temperature-at-different-location-on-the-surface-case-and-heatsink

器件型号:TMP275
主题中讨论的其他器件: TMP468

大家好、团队、

我的客户有以下 要求。

  1. 感应散热器块的外壳
  2. 支持3.3V 电压的 I2C 接口
  3. I2C 地址选择(我们将在单个 I2C 总线上连接多达4-6个传感器)
  4. 温度范围:0至70C、精度为1C 或更高   
  5. 用于测试的评估板

我找到了适合的 TMP275、但我没有找到任何可用的 EVM、如果您有其他建议和意见、请告知您?

提前感谢

Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHI -  

    对于您列出的要求、可能需要关注以下 EVM:  

    1个本地端口、8个远程端口、具有所需的精度、并具有4个可能的 I2C 地址、  

    http://www.ti.com/tool/tmp468qfnevm

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp468.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、TMP468似乎是这项工作的优秀候选人。

    我们将尝试一下、非常感谢您的输入。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI -  

    很棒——很高兴能帮忙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    关于 TMP468、我想知道、如果客户希望在系统中的不同位置测量多点、

    如果使用 不同的电缆长度 、请告知、这会影响测量质量 、如果存在最大长度限制、请告知

    用例示例:电缆长度为6、4和2米。

    谢谢。

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHI -  

    请参阅:  

    第34页的注5说明了遥控器长度小于8英寸和大于8英寸的部分说明、以及一端处理屏蔽的提示  

    注4讨论了 D+和 D-线路上可测量的最大电容、第9页的图9显示了原因。 如果使用同轴电缆、通常每英尺约20pF、也可以使用 LCR 表或网络分析器来测量此值。